This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:请提供 TMS320F28388D 芯片的 USB 启动驱动程序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613736/tms320f28388d-please-provide-the-usb-boot-driver-for-the-tms320f28388d-chip

器件型号: TMS320F28388D

尊敬的团队:

根据 TMS320F28388D 芯片的文档验证、USB 启动模式缺少 Windows 驱动程序。 在搜索 C2000 安装目录后、发现只有 f28x7x_usbwoot 驱动程序可用。 此驱动程序与 TMS320F28388D USB 启动不兼容。 我们希望为 TMS320F28388D 芯片提供 USB 启动驱动程序。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请求您提供有关驱动程序的更多详细信息。 您在使用 F28388D 时看到了什么错误?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我想在 F28388 中使用 USB 引导模式、当我使用 USB 电缆  将 F28388 连接到 Windows PC、并将 F28388D 设置为 USB 引导模式时、 Windows PC 提示缺少 F28388D USB-Boot DIRver 错误。  我尝试在网站上找到这个 dirver、但找不到、因此我需要帮助找到 F28388D USB-Boot Windows11 dirver。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    你见过我的答复吗?

    我们期待着你的答复

    谢谢您~