This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:RS485 通信?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619599/launchxl-f28p65x-rs485-communication

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

您好团队:

是否可以在该 LaunchPad 中使用 RS RS-485(差分)?

如果我们需要外部 PHY、我们是否有一些 Booster Pack 或 EVM 来将 RS485 PHY 连接到该 LaunchPad?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    来自 LaunchPad 接头的 SCI 信号是单端信号、并且没有用于 LaunchPad 的板载 RS RS-485 收发器。 您需要将 SCI 引脚路由到外部 RS RS-485 收发器、 这里有一些选项。您还可以 在此处查看此 RS 的兼容 BoosterPack、但 我没有看到任何与 LaunchPad 支持的 BoosterPack。 如果回答了您的问题、请支持此回答。  

    此致、

    Delaney