This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28E12X:在 MC SDK 上支持 F28E12X

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, LAUNCHXL-F28E12X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619711/launchxl-f28e12x-support-for-f28e12x-on-mc-sdk

器件型号: LAUNCHXL-F28E12X
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的 TI:

我最近购买了 LAUNCHXL-F28E12X 来评估 PMSM 控制。 我意识到 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 尚未支持该模式(截至 2026 年 2 月 25 日)。

我从这个论坛上读到,它将很快发布。 有时间线吗? 如果支持很快就会停止、我不会从头开始软件配置。

 

此致、

Roel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    计划在  3 月底之前为下一个 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 版本支持 F28E12