This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039 在加载代码后不会加载&&#39

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619578/tms320f280039c-f280039-doesn-t-load-after-loading-code

器件型号: TMS320F280039C
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:  

我有一个具有 f280039c IC 的 PCB。 它具有一个与 XRSn 引脚连接的外部复位按钮。 我意识到、每次将程序加载到微控制器后、外部复位按钮都会立即停止工作。 它停止了程序、但再也不打开它。 在这之后,如果我断开电源,并再次连接所有工作正常. 我使用 CCSTUDIO 和 xds110 调试探针。 我正在将程序加载到闪存中。 是否有一种方法可以避免每次都关闭电源并打开、以便进行硬件复位。 软件复位工作正常。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在此之后、如果我断开电源并再次连接、一切都正常工作。

    当 XRSn 置为有效时、调试器是否仍然连接? 如果是、这意味着 正在使用仿真引导配置。 如果未设置 EMU_BOOTPIN_CONFIG_KEY、则器件将在等待引导中循环。 您可以尝试模拟引导至闪存进行确认。

    此致、
    马特