器件型号: TMS320F28388D
尊敬的团队:
我们目前正在使用 PN:F28388DPTPSR 进行开发。
我们已将调试引脚 GPIO42 (UARTA_TX) 和 GPIO43 (UARTB_RX) 连接到我们的 GSM 模块。 同时、我们使用多路复用器在 UART 和 USB 之间切换。
请找到随附的图像以供参考。

我们有以下疑问:
- 我们是否可以在运行期间持续将 UARTA 上的数据发送到 GSM 模块?
- 使用 MUX 在 UART 和 USB 之间切换时是否会出现任何问题?
请澄清。 提前感谢
此致、
Praveen