Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
部件号: TMS320F28379D
您好、
我使用 28379D 微控制器通过 16 位差分 ADC 读取电流传感器读数。
我使用的是通道 A2 和 A3。 A2(正极)连接到地(PCB 接地) 、A3(负极)是来自电流传感器的模拟检测 。
我通过了 TRM ..
1.它表示 VCM 应在 Vref +–50mV 范围内处于 Vcm/2 内。 在我的例子中、如果读取模拟检测电压的条件为:1.3V、则如果我计算 Vcm、则它将为 (1.3 + 0)/2 = 0.65V、且 (3.3 + 0)/2 = 1.65V。 因此、使用此逻辑时、VCM 不在 1.65V +- 50mV 的范围内。 所以我希望能够使用 16 位差分 ADC。 我的理解正确吗?
2.下图中 16 位差分 ADC 的解码显示除法因子为 2048、这是如何得出的? 不应是 32767(考虑到输出将为正负)或 65535
谢谢
Tanmay