This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20.4.1 未加载自述文件

Guru**** 2784755 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619084/codecomposer-ccs-20-4-1-not-loading-readme

部件号: CODECOMPOSER
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我刚安装了一个全新的 Win11 和 CCS 20.4.1 副本。 和 C2000Ware 6.0.1。

UI 未加载自述文件、因此我可以看到它是哪个项目:

image.png

 

如何解决这个问题?

此致、

鲁迪

PS:所有项目都不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudy:

    我无法在我的设置中重新创建此项、我倾向于认为它可能与您的设置相关。

    您可以尝试在另一台 PC 上或尝试重新安装它吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我重新安装了 CCS 20.4.1、但出现了相同的问题。

    启动 Project Wizard ->在 Device and Board 中选择 F280049C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经请我们的 CCS 专家看一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudy:

    对于没有有效自述文件(适用于大多数 C2000 工程)的工程、这是一个已知问题。 它应显示未找到自述文件的消息、而不是旋转。 我们计划在未来的版本中解决这一问题。

    谢谢

    Ki