This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:QPOSCNT 计数最大时钟周期

Guru**** 2917070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620452/tms320f28p659dh-q1-qposcnt-count-maximum-clock-cycle

器件型号: TMS320F28P659DH-Q1

尊敬的专家:

 

我的客户对 eQEP 模块有疑问。 如果 eQEP XCR 配置为向上/向下计数、则 QPOSCNT 计数的最大时钟周期为多少?  

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细说明一下您的疑问吗?

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    假设 CAPCLK 预分频器是最大值、即 128、单元位置事件为 1 个位置计数。 CPU 时钟 (SYSCLKOUT=CPU/5ns 200MHz)。 一次计数的总时间为 128*5 n=640ns。 捕获计时器为 16 位、因此计数最多可达 65535。 因此、最大时钟周期为 640*65535ns。 这将得出最小频率值、即 1/(640*65535ns)=23.84Hz。

    谢谢、

    Divesh