This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:TMS320F28P55x:看门狗时钟配置

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619434/tms320f28p559sj-q1-tms320f28p55x-watchdog-clock-configuration

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P650DK

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试在 TMS320F28P55x 上配置看门狗。
但对于 TMS320F28P55x、我在 TRM 中找不到有关 WD_REGS.WDCR.WDPRECLKDIV 和 WDPS 字段的设置值说明。

我在本论坛中找到了一篇有关类似案例的文章、标题为“TMS320F28P650DK:看门狗时钟配置“。

我只想确认 TMS320F28P55x 的权变措施与 TMS320F28P650DK 的权变措施相同。
权变措施是
“我可以参阅 TMS320F28004x 的 TRM 在 TMS320F28P55x 上配置 WD_REGS.WDCR、但已保留的 WDFLG 字段除外。“
这是正确的吗?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    TRM 的“3.16.4.4 WDCR 寄存器(偏移= 29h)[复位= 0000h]

    "我“我可以参阅 TMS320F28004x 的 TRM 在 TMS320F28P55x 上配置 WD_REGS.WDCR、但已保留的 WDFLG 字段除外。“

    是的。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我感谢你这么快就提出了我的问题。

    谢谢你,维维克 — 桑!

    横泽隆史