This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:厚度

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623684/mspm0g1505-thickness

器件型号: MSPM0G1505

尊敬的您好

 

请为以下带有 MPN-的零件提供厚度(以 mm 为单位)

 

MSPM0G1505SRGZR

TPS53830RWZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅位于 MSP 器件数据表末尾的图中的尺寸。

    对于 TPS、我看到图没有、但我确认厚度最大为 1mm

    马修