This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:针对具有 USB 3.0 的微控制器的器件建议

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619922/tm4c123gh6pm-part-suggestion-for-microcontroller-with-usb-3-0

器件型号: TM4C123GH6PM

您好、

我们正在寻找一款支持 USB 3.0 以及 I2C、SPI 和 GPIO 的微控制器。 您能给出一些建议吗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不相信 MSP 或 TM4C 产品组中有任何产品、请将此交给其他 EP 团队查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对现有 C2000 产品系列的影响。