This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X 的 EtherCAT 问题

Guru**** 2921750 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617104/launchxl-f28p65x-the-ethercat-issue-for-launchxl-f28p65x

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我们在 LAUNCHXL-F28P65X 中运行 SDK、但 CCS 中存在一些错误、请建议如何解决此问题、谢谢。

0e5b9d35d80fe4bec8616811863e9d37.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在 CCS 中导入工程之前、您是否包含工程所需的 Beckhoff 栈文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    Pleaes 会建议  Beckhoff 栈文件是 包含在 SDK 中、还是需要在 Beckhoff 网站上下载、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    它们不是 SDK 的一部分,客户需要从 Beckhoff 站点下载。( EtherCAT Slave Stack Code (SSC) )。

    此外、您可以要求他们引用{c2000ware SDK\libraries\communications\EtherCAT\f28p65x\docs}中 Device_Controller_Software_User_Guide 中的“EtherCAT_Subordinate sdica“

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请检查 C2000ware 现在无法下载的原因、 我的电子邮件是 liang.zhang@arrow.com、 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我不理解你的请求. 您能澄清一下吗? (这些堆栈文件不是由我们提供的,它们是由 bechoff 通过从 SSC 工具生成来提供的。 示例存在于 SDK 中,但我们必须向其添加堆栈文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    Plesae 建议 EtherCAT 从 站堆栈是否无法在 CLA 中运行、并且我们发现 CLA 无法支持某些 C 语言指令、

    如果 EtherCAT 可以在 CLA 中运行、您能为我们提供 GUI 文件吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查专家. 预计会延迟几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28P65x 不支持在 CLA 上运行 EtherCAT 从站堆栈  

    参考:f28p65x TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    本项目有以下问题:

    1.  F28P65 是否有相应的固件升级和 EtherCAT FOE 升级示例?  目前、我们只能看到一个简单的 EtherCAT FOE 示例。

    2. 当我运行 EtherCAT F28P650 的 CPU_2echoback_stolution 例程时、当 CPU2 切换到 OP 时、它将进入 Interrupt_DefaultHandler。

    这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,根据与专家的讨论:  

    1.我们只有一个简单的 FOE 示例,如果需要,您可以在它的基础上进行构建。 没有计划的升级。


    2.您能否告诉我们您为运行示例所做的步骤。 可以尝试使用该工程规范吗? 当前示例中确实包含 LaunchPad 配置。  
    e2e.ti.com/.../f28p65x_5F00_cpu2_5F00_echoback_5F00_solution.projectspec

    此致

    库纳尔。