This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-TMS320F28P650:POWER-EST-CALC 和 Parasoft 单元测试

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613541/c2000-f28004x-power-est-calc-tms320f28p650-and-parasoft-unit-testing

器件型号: C2000-F28004X-F28004X POWER-EST-CALC

您好、先生  
我们正在使用 TI TMS320F28P650 芯片、需要执行代码单元测试工程以进行功能安全认证。 使用寄生虫软件进行单元测试时、我们遇到了以下问题、想问 TI 是否有类似的情况;
1.单元测试软件 (Parasoft C++test) 需要链接到 cpptest 运行时库,基于自动生成的测试运行程序 cpptest_testrunner 来编译测试用例。 此库是基于 x86/x64 主机平台编译的、不支持交叉编译和链接到 TMS320 DSP 目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们自己不使用 Parasoft 工具、因此我们没有经验可以帮助您解决此问题。 您是否尝试过联系 Parasoft 支持部门寻求帮助?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将咨询 Parasoft 技术支持人员、看看是否有任何解决方案。 谢谢!