This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK PTO-QepDiv 应用问题

Guru**** 2915050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621424/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-pto-qepdiv-application-issue

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的 TI 专家:

  我们想使用 TMS320F28P650DK PTO-QepDiv 函数、请参阅 sprac77e 参考手册 第 3.2 章、为什么输入信号 (QEP-A 和 QEP-B) 的最大频率限制为 5MHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好俊杰 — 我需要一天来研究这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLB 时钟在大多数器件上以 100MHz 运行、因此它只能以该速率的一半检测边沿转换。 在 P65 上、它可以运行到 150MHz、因此您可能能够检测到稍快的 QEP 信号。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们需要关注应用场景,

      QEP-A、QEP-B 信号输入 CLB、经过  PTO-QepDiv 模块的处理后、 输出  QEP-A、QEP-B 信号 、QEP-A、QEP-B 信号 频率需要

    12.5MHz、如果 CLB 时钟配置为 200MHz、QepDiv 实现了分频因子/1、能否满足应用要求场景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-

    CLB 时钟在 P65 上限制为 150MHz。 我注意到它未列在数据表中、而是在 TRM 中。 我将根据数据表提出问题。

    我相信这将允许 6 –7MHz QEP-A/B 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!