This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:GPIO 同步和 eQEP 模块的设置和保持规格

Guru**** 2945580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619653/tms320f28375s-setup-and-hold-specs-for-gpio-synchronization-and-the-eqep-module

器件型号: TMS320F28375S

我正在与 TMS320F28375SZWTT 处理一个项目、在该项目中、我们使用 GPIO104 引脚 J2、EQEP3A 来对来自外部高速器件的脉冲进行计数。 我知道 eQEP 模块的最大输入频率理论上是 SYSCLK/2、但是、SYSCLK 鉴定必须有一些建立和保持要求、才能将最大频率稍微降低一位? 在引脚上看到的最坏情况设置和保持是什么、这样我们就可以计算 eQEP Fmax 的实际下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可施加在 eQEP 输入端的信号频率取决于采样周期和脉冲宽度持续时间。 对于 GPIO 输入引脚、可以将输入限定指定为仅同步到 SYSCLKOUT 或通过采样窗口进行限定。 如果输入同步到 SYSCLK、则 需要 SYSCLKOUT 延迟周期才能更改器件的输入。

    另外、QUALPRD 位字段指定了限定采样周期。 它可在 00 至 0xFF 间变化。 如果 QUALPRD=00、那么采样周期为 1 个 SYSCLK 周期。 对于任何其他“n"值“值、限定采样周期为 2n SYSCLK 周期(即在每 2n 个 SYSCLK 周期上、GPIO 引脚将被采样)。

      有关更多详细信息、请参阅技术参考手册 (TMS320F2837xS 实时微控制器技术参考手册(修订版 I)) 的第 7.4 节和数据表 (TMS320F2837xS 实时微控制器数据表(修订版 K)中的第 6.9.8.2 节“GPIO — 输入时序“。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以参阅 TMS320F2837xS 实时微控制器数据表(修订版 K)中的第 6.11.3.1 节“EQEP 电气数据和时序“。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这一点,以及您在上面的评论 — 这不能回答我提出的问题。  

    如果 QUALPRD=00、则采样周期为 1 SYSCLK、是。 这正是我提出这个问题的原因。

    想象一下、鉴定发生在 SYSCLK 的上升沿。 现在、假设 GPIO 的输入信号 恰好为 SYSCLK/2、“相位“为 0、其中输入信号的上升沿与 SYSCLK 的上升沿完全匹配。 根据该规范、就我可以看出、这满足 eQEP 块的最低要求、但 EE 基础知识告诉我、这不是有效条件。 所有时钟逻辑电路都具有某种必须满足的建立和保持规格。

    现在、考虑相位= 0 的情况、这意味着输入信号必须比 SYSCLK/2 长一点、因为它需要在第一个上升沿之前出现一个位、并需要在第二个上升沿之后保持更长的时间。 我的问题是、在 QUALPRD=00 案例中、GPIO 限定块的建立时间和保持时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zachary、

    好的问题,我可以理解你所作的解释。  实现方式略有不同。

    对于 QUALPRD=00 的情况、同步器实际上仅查看时钟的一个边沿。  因此、实际最小值为 1*sysclk+(较小的 su/h 裕度)。  我们已在数据表中将其四舍五入为 2*SYSCLK。

    我肯定可以理解为什么您将 2 * SYSCLK 解释为推断两个时钟边沿进行采样、但希望这可以充分解释。

    此致、
    Jason