This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:LED2 和 AMP;LED3 行为

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621899/tmdscncd28379d-led2-led3-behavior

器件型号: TMDSCNCD28379D

尊敬的团队:

客户购买了 TMDSCNCD28379D、想知道 LED2 和 LED3 持续运行的行为是否正常? 要清楚说明、客户不会遇到任何问题。 只是上述 LED 保持亮起。

在查看论坛时、LD2 和 LD3 持续亮起通常表示器件卡在错误状态或特定的引导模式下。 但对于客户来说、情况并非如此。 电路板平稳运行、不会出现问题。

客户有一个旧的 TMDSCNCD28379D、它会在启动期间短暂导通(几秒钟)、然后在操作的剩余时间内关闭。 这是预期行为。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    LED2 和 LED3 是根据表 5-1 连接到 GPIO31 和 GPIO34 的用户 LED。 EVM 用户指南中的硬件参考: https://www.ti.com/lit/ug/sprui76b/sprui76b.pdf。 默认情况下、它们应处于关闭状态。 如果打开/关闭代码、则它们将开启、切换时会将其刷写到器件上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    客户尝试将相同的代码刷写到两块电路板上、结果是新电路板会使 LED2 和 LED3 保持亮起状态、而旧电路板很快亮起、然后保持熄灭状态。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    您能不能告诉我为什么 为电路板 1 和电路板 2 选择了什么引导模式? 此外、您要在电路板上刷写哪个代码示例?