This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:F28P551SD 的闪存组大小

Guru**** 2910950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622187/tms320f28p550sg-flash-bank-size-for-f28p551sd

器件型号: TMS320F28P550SG

我有混合数据;

SPRUJ53C–2024 年 4 月–2025 年 2 月修订

第 816 页仅显示 F28P55x 器件的 256K 字节组。

 

在数据表中:SPRSPC5–2026 年 1 月

SG:512KB(2 个 256KB 存储体)

SJ:256KB(2 x 128KB 组)

SJ 是真正的 2x128K 还是一个 1x256K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、

    所有 F28P550 器件均为 512KB (SG) 或 1MB (SJ)、以及一个可选的 64KB 数据闪存组(根据器件型号/特性数字)。

    除了 64KB 存储体外、此器件上的主要存储体始终为 256KB

    我认为、有一次将有一个总共 256KB 的 SD 可订购产品、分为 2 个 128KB 的组、但在 RTM 之前、该器件已被弃用。  当前 DS 不应包含该变体/信息、但如果包含、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28p550sj.pdf 

    此致、

    Matthew