This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:器件上电之前 DAC 输出上的电压

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622644/tms320f280049-voltage-on-dac-output-before-device-is-powered

器件型号: TMS320F280049

在我们使用 F280049PMS 进行的系统设计中、我们观察到以下情况。

  1. 在 MCU 上电之前、如果 Cx_Out 和 PGAx_OF 引脚上存在电压 (~ 1V) 和电流 (< 1mA)、

这是否可以接受? 如果不可接受、预期行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您报告此观察结果。 TMS320F280049PMS 上电之前、Cx_Out 和 PGAx_OF 引脚上存在电压和电流视为不正常、需要进行调查。 虽然数据表未明确定义未上电的 I/O 引脚的可接受条件、但观察到的电平明显高于预期漏电流、并可能表明存在潜在问题。 在超出规定参数的条件下运行时、我们无法保证器件的功能或可靠性。

    漏电流规格(供电设备)

    作为参考、当器件通电且模拟驱动器禁用时、指定的最大引脚漏电流为(如数据表中所述):

    引脚类型
    测试条件
    最大漏电流
    人员
    ADCINB3/VDAC (Cx_Out)
    0V≤VIN≤VDDA、驱动器被禁用
    11.
    µA μ s
    PGAx_OF
    0V≤VIN≤VDDA、驱动器被禁用
    0.25
    µA μ s

    您报告的当前值 < 1mA(最高 1000µA) 显著更高:

    • 约为 90 倍以上 Cx_Out 引脚的最大额定漏电流。
    • 约为 4000x 更高 指定的最大泄漏电流。

    这一显著差异表明存在外部影响或可能受到影响的器件行为。

    预期行为和建议实践

    理想情况下、当这些引脚未由 MCU 主动驱动时、它们应处于高阻抗状态。 数据表和应用指南针对未使用的模拟 I/O 建议了以下做法:

    信号名称
    可接受的做法
    带有 DACx_OUT 的模拟输入引脚
    •无•通过 4.7kΩ 或更大的电阻器连接到 VSSA
    带 PGAx_OUTF 的模拟输入引脚
    •无•通过 4.7kΩ 或更大的电阻器连接到 VSSA

    故障排除和建议

    我们强烈建议在给器件供电之前调查此问题。 长时间暴露在该电流下可能会影响 MCU 的长期可靠性。 请按照以下步骤操作:

    1. 确定来源: 全面研究~1V 电压的源和小于 1mA 电流。 是否连接了外部电源? 引脚上是否有负载?

    2. 检查是否存在反向供电: 仔细检查您的系统设计、了解外部电路可能驱动这些引脚或对其反向供电的任何路径。 密切注意接地连接。

    3. 验证接地: 确保整个系统中有牢固且干净的接地连接 (VSSA)。 确认没有接地环路或悬空接地问题。

    4. 电源时序验证: 查看系统的上电时序。 确保在 Cx_Out 或 PGAx_OF 引脚上存在任何电压之前、完全建立模拟电源电压 (VDDA)。 可能需要一个更慢、更受控的上电序列。

    5. 农具串联电阻(如果需要): 如果在上电之前这些引脚上必须存在外部信号、请根据建议添加串联电阻((4.7kΩ 或更大)以限制电流。

    6. 考虑器件评估: 如果经过仔细调查后无法识别电流和电压源、建议在接通电源后评估器件的功能。 密切监控引脚行为、查看是否存在任何意外的运行或性能下降。

    隔离并解决该问题以确保 TMS320F280049PMS 系统可靠运行至关重要。 如果在遵循这些建议后问题仍然存在、请提供电路相关部分的详细原理图、我们将尽力提供进一步帮助。

    此致、

    Zackary Fleenor