This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:C2000-CGT:编译器:C2000 4.1.3 编译器 — 我无法找到版本 4.1.3 进行下载

Guru**** 2911350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622254/c2000-cgt-c2000-cgt-compiler-c2000-4-1-3-compiler---i-can-not-find-version-4-1-3-to-download

器件型号: C2000-CGT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28034

大家好:

我正在使用 CCS3.3 基于 TMS320F28034 开发一个软件工程。 我始终使用 V4.1.3 编译器编译我的工程。

最近,出于某种原因,我丢失了我的编译器,无法在任何在线位置找到其下载链接。 如何获取 V4.1.3 编译器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 CCS3.3
    基于 TMS320F28034 开发一个软件项目

    CCS3.3 的支持早已结束。

    我一直使用 V4.1.3 编译器

    对这个编译器的支持早已结束。

    它不可供公众下载。  请给我发送私人消息。  将鼠标悬停在我的屏幕名称或头像上。 会弹出一个框。 单击  发送私人消息

    谢谢。此致、

    -乔治