This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:命令行加载程序到板

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621008/tmdscncd28388d-command-line-load-program-to-board

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCKUNIFLASH

我在 TMDSHSECDOCK 板中使用 TMDSCNCD28388D。 我可以从命令行构建工程、但还没有弄清楚如何将 OUT 文件加载到处理器(RAM 或闪存)。 是否有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:
    会返回到您的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:
    如果您的项目是 CCS 项目,您可以通过点击“调试项目“(如果您需要调试会话)或“闪存项目“直接加载.out 文件。 程序将根据哪个编译配置处于活动状态加载到 RAM 或闪存中(例如此处的闪存配置处于活动状态)

    如果它不是正确的 CCS 工程格式、则在这种情况下、您需要显式在 CCS 中为您的器件生成目标配置文件。

    要这样做:-

    1) 打开 CCS
    2) 打开调试部分,您将看到目标配置部分。 单击“+",“,为、为文件指定名称。 这时将创建一个 ccxml 文件。
    3) 在该文件中选择合适的连接和电路板(提示 — 您可以通过 SDK 参阅器件示例的目标配置)
    4) 创建后,右键单击您刚创建的目标配置文件。 点击“start on-project debug“(启动无工程调试)。
    5) 右键单击线程部分中的相应内核,然后单击“连接目标“,并将该内核置于暂停状态。
    6) 现在点击位于 CCS 顶面的“运行“选项。
    7) 点击 LOAD 然后加载程序。
    8) 然后从那里选择您的.out 文件,它将加载您的程序。

    注意 — 我使用的是 CCS 版本 20.3.1。

    希望它能回答您的问题。

    此致、
    Lakshya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题没有具体说明。 我想从命令行而不是通过 CCS 将程序加载到 RAM 或闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:  
    TI 提供了 UniFlash 应用、这是用于将固件编程到 TI MCU 和处理器中的闪存编程工具。 它也具有独立的命令行工具。
    建议您浏览其文档,独立的 CLI 工具部分。

    software-dl.ti.com/.../uniflash_quick_start_guide.html