This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:运行 F28x_usDelay 时出现硬故障

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622164/tmdscncd28388d-hard-fault-occurs-when-running-f28x_usdelay

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好:

从 InitSysCtrl->InitSysPll->SysXtalOscSel->PollX1Counter 运行 F28x_usDelay 时会发生硬故障。 我使用 C2000Ware_5_03_00_00/device_support/f2838x/examples/cpu 文件夹中的 gpio_ex1_setup.c。  

我正在 TMDSCNCD28388D 控制卡上运行程序。 F28x_usDelay 已正确构建、我看到了目标文件、因此我相信它链接正确。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否使用 20MHz XTAL 或 25MHz 晶体选项? 您的时钟配置是什么?