This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:C2000 C28x 编译器 dll API 一次反汇编多条指令

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615637/tms320f2800137-c2000-c28x-compiler-dll-api-disassemble-multiple-instructions-at-once

器件型号: TMS320F2800137

您好、

我有一个有关 TI 提供的 C28x 系列反汇编器 DLL (reassembly_ank.dll) 的问题。 到目前为止、我们看到反汇编器一次仅反汇编一条指令、因此即使我将 0x100 字节的数据缓冲区发送到 dll、也只会反汇编第一条指令(只返回一个字符串)。

是否可以配置反汇编器 (dll) 以便一次返回多个反汇编指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将这一主题提请工程部门的进一步评估。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与编译器团队和 Tadej 离线。  我们目前不会继续添加此功能。