This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:Code Composer 12.1:C28xx_CPU1:Loader:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620635/tms320f28379s-code-composer-12-1-c28xx_cpu1-loader-one-or-more-sections-of-your-program-falls-into-a-memory-region-that-is-not-writable

器件型号: TMS320F28379S

您好:

C28xx_CPU1:GEL 输出:  
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:Loader:程序的一个或多个段落在不可写的存储器区域内。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。

2837xS_FLASH_lnk_cpu1.txt 

您能告诉我如何修复上述警告吗?  我附加了链接器命令文件(为了上传它,我必须重命名扩展名)。

是因为 external_sram_cs3 吗?  如果是、如何 解决?