This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:在 Scaler (V/F) 控制模式下平稳旋转

Guru**** 2910530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618948/tms320f28027f-smooth-rotation-in-scaler-v-f-control-mode

器件型号: TMS320F28027F

大家好!
美好的一天!

请接受我的问题,如果你能为我的问题找到一个解决方案,我会很高兴。

我将 InstaSPIN-FOC 用于 ACIM 已超过 11 年。 在大多数情况下、使用 FOC 控制模式是不可能的、因为大多数情况下、电机安装有负载、我们无法将其与负载分离来识别 ACIM。 当我们需要锁定转子时、它会变得更加困难!

所以我们改用 V/F 控制、但遗憾的是、由于死区时间(通常为 2µs 或更多)、V/F 控制(标量控制)会导致死区时间失真、从而导致转子中产生扭矩纹波!

TI 提供(DT 补偿)此代码:
值+=_IQmpy (_IQsat (current_neger、ith、-ith)、Kdtc);
但我认为这不是一个完美的解决方案。

我们需要的是电流环路调节、例如 InstaSPIN Labs Lab01c(用于信号链验证的闭合电流环路)与 V/F

我的问题是:使用标量 (V/F) 控制时、是否有任何代码可以实现平稳旋转(转子中没有扭矩纹波)?

感谢您的关注。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    请帮助我了解您希望将什么内容用作电流调节环路的参考和角度信息。 对于 ACIM 的 V/F 控制、我们通常没有角度信息、也没有用于调节电流的基准电流。

    要解决 DT 引起的非线性、您通常可以使用所用电源开关器件的更好非线性模型、然后使用非线性函数相应地实现 DT 补偿。 这里有很多相关的论文。  

    Han