This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:您好。 我目前正在设计定制控制卡、如果我能知道 F28379d ADC 所需的 GBW 是什么、我将不胜感激!!

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621133/tms320f28379d-hi-i-am-current-designing-a-custom-control-card-and-would-really-appreciate-if-i-could-know-what-is-the-gbw-required-for-f28379d-adc-s

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: ADS8861

大家好、我有检测和调节电路。 我之前使用它与 FPGA 与定制的 ADS8861 ADC ,这是 1MSPS ,它工作正常,因为我只在特定的 DAQ 系统以 4000 个样本/秒的采样率.  

现在、我正在使用 EV 充电器、需要对高频直流采样(Riiple 将少得多)。 和 50Hz 正弦波。  

ADS8861:缓冲电路在将经调节的信号提供给 ADC 之前很重要? 

在上面的线程中,我谈到了传感电路。 我想知道、在给定的检测电路中、我是否需要添加任何缓冲电路或 FDA?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    是的、缓冲器电路或全差分放大器 (FDA) 是 ADS8861 ADC 的关键元件、尤其是对于 EV 充电器应用中采样高频直流纹波和 50Hz 正弦波的元件。 数据表明确建议使用输入驱动器电路来更大限度地提高 ADC 性能。

    GBW 注意事项 :如果使用分立式运算放大器、请确保增益带宽积超过采样率的最低要求((200ksps 时为 1.08MHz、1MSPS 时为更高)、以确保正确建立

    谢谢

    Srikanth