This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:断开连接后重新连接

Guru**** 2795305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612411/f28377d-sep-reconnect-after-disconnection

器件型号: F28377D-SEP

当我使用微控制器控制交流/直流转换器时、我会断开与 DSP 的连接。 是否可以通过某种方法使连接更稳健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享一下 JTAG 原理图吗?  MCU 和 JTAG 接头之间的距离是多少? TRSTn 上是否有下拉电阻?  有关 JTAG 连接建议、请参阅数据表中的第 6.8.7 节仿真/JTAG。  

    还请验证 VDD、VDDIO 和 TRSTn 在连接时是否也稳定。  您还可以在 TDI 和 TDO 上添加上拉电阻以进行噪声滤波、通常我们建议使用 10k Ω。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于该主题已停用一个月、我将假定问题已解决并关闭该主题。

    此致、

    马特