This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:当 TPS3307-18 的 RESET 引脚连接至 TMS320F28335 的 XRS 引脚时、会发生何种异常?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3307-18-Q1, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619764/tms320f28335-when-the-reset-pin-of-tps3307-18-is-connected-to-the-xrs-pin-of-tms320f28335-what-kind-of-abnormalities-will-occur

器件型号: TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TPS3307-18-Q1

TPS3307-18-Q1 的 RESET 引脚为推挽型。 当它连接至 TMS320F28335 的 XRS 引脚(该引脚应为开漏型)时、将发生何种异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们只建议使用开漏器件来驱动我们的 XRS 引脚。 这是因为我们的复位引脚既是输入也是输出。 当器件尝试将 RESET 置为有效时、这将导致争用。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TPS3307-18 驱动 TMS320F28xx、可能会出现何种异常? 是否可能在开机启动期间或操作期间发生异常、或者两者都发生? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当内部看门狗触发复位时、会出现总线争用情况。 在此事件期间、TPS3307-18(尝试驱动为高电平)和内部看门狗电路(驱动为低电平)将同时尝试控制 XRS 引脚、这可能会导致:

    • 器件之间的电流过大(有效地使 FET 短路)
    • 会损坏输出驱动器
    • 不可预测的复位行为(系统故障)

    触发看门狗复位时、运行期间会发生此异常。  数据表明确指出、如果 XRS 引脚由外部器件驱动、则应使用开漏器件进行。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当对 C2000 使用推挽输出复位时、C2000 是否会无法启动、以及器件上电时是否会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在 电源时序中考虑了复位时序、则 F2833x 应该启动。 如果 WD 在 XRS 上置位复位、则会出现争用问题。 如果您在 XRS 上使用推挽复位电路、WD 将无法正确地将复位置为有效、并可能使器件处于未定义状态。

    此致、
    马特