This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:将 F28P65 用作 EtherCAT 主器件

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621464/tmdscncd28p65x-use-the-f28p65-as-ethercat-maindevice

器件型号: TMDSCNCD28P65X
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

早上好、

我想使用 F28P65 EvaluationCard 驱动 EtherCAT 总线系统。 我刚才注意到我需要一个 EtherCAT 主站。 F28P65 是否适合该任务?
我的理解是、我可以在 F28P65 上设置主器件协议栈、驱动 EtherCAT 总线、然后将其用作主器件。

或者、是否由于 F28P65 被特殊配置为从器件而无法实现?

此致、

Isabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者由于 F28P65 被特殊配置为从属器件、是否无法实现?

    是、这是正确的理解、P65x 不能支持作为 EtherCAT 主站。

    您需要将 AM261x 或 AM263P4 用于主器件。

    www.ibv-augsburg.de/.../