This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 失败

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619082/sysconfig-sysconfig-fail

器件型号: SysConfig

您好、

我刚刚安装了一个全新的 Win11 和 CCS 20.4.1.以及独立版 SysConfig 1.26.2+4477。

我们使用 F280049C。

在 ClockTree 中执行某些设置时、请点击 clock domain view、然后点击 can clock it las error:

无法渲染选择

类型错误:无法读取未定义的属性(读取'getID')
隐藏详细信息...

在 src function.some (webpack:ts src src ts:ts 375:91 /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js) 处 (webpack ts://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:740:11 /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js)、function.some (webpack://sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js:9965:14) 处 src

 

有什么想法如何解决这个问题?

screensh.png

此致、

鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudy:

    感谢您的提问。 对迟来的答复表示歉意。

    您可以尝试使用 CCS 中集成的 SysConfig 工具、而不是使用独立工具吗? 您可以在 CCS 中打开工程、只需打开.syscfg 文件、此时会弹出 SysConfig GUI。 您能试着让我知道它是否起作用吗?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    在 CCS 中打开 SysConfig 是有效的、但在独立工具中不能这样做。

    BR、

    鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    您的 SysConfig 文件的任何部分是否存在任何错误(例如,您可能在代码中使用的其他外设中)? 如果是、则必须先解决这些问题。

    否则、您能否清除缓存并重新启动 SysConfig 工具? 您可以转到%LOCALAPPDATA%(通过 WIN + R)、应该会看到一个名为.ti 或.sysconfig 的文件夹

    您能否删除此文件夹/将其重命名为.TI_backup 等文件夹、然后重新启动 SysConfig 工具+ CCS?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了你的请求,它看起来很有前途。 我似乎可以执行一些设置 (+Add Blocks) 并保存它们。 我注意到这次未生成 board.h 和 board.c(它确实生成了 pinmux .c 文件)。 我也可以保存此配置、但由于错误、我无法再打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 文件中是否有名为 DC-DC1 的实例? 可以将其重命名为 DCDC1 或 DC_DC1 等吗? 连字符有时会在实例名称中产生问题、JS 可能会将其视为减法。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    请注意、它可解决以下行发生更改时的问题(请参阅第一行:连字符必须保留!)、来自:

    const DC-DC1 = scripting.addPeripheral(“DC-DC")“);
    DC-DC1.$name =“MyDC-DC1";“;

    DC-DC1.$SugestSolution =“DC-DC1";“;
    DC-DC1.VFBSW.$SugestSolution =“GPIO22_VFBSW";“;
    DC-DC1.VSW.$SugestSolution =“GPIO23_VSW";“;

    收件人:

    const DC_DC1 = scripting.addPeripheral(“DC-DC")“);
    DC_DC1.$name =“MyDC_DC1";“;

    DC_DC1.$SugestSolution =“DC_DC1";“;
    DC_DC1.VFBSW.$SugestSolution =“GPIO22_VFBSW";“;
    DC_DC1.VSW.$SugestSolution =“GPIO23_VSW";“;

    你能把它交给发展,这是一个时间的难题?

    感谢您的帮助!

    BR、

    鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudy:

    很高兴知道问题已解决。 我会记下它并告知 Sys Config 开发团队。  

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!