请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
您好团队:
是否可以在该 LaunchPad 上连接和使用外部 DRAM?
我相信我们可以使用 EMIF 来连接 SDRAM 或 ASRAM?
此致、
Kee Kuhara.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
您好团队:
是否可以在该 LaunchPad 上连接和使用外部 DRAM?
我相信我们可以使用 EMIF 来连接 SDRAM 或 ASRAM?
此致、
Kee Kuhara.
。 TMS320F28P65x 微控制器包含一个外部存储器接口 (EMIF) 同时支持 ASRAM(异步 SRAM)和 SDRAM(同步动态 RAM)、从而可以将外部 DRAM 连接到 LaunchPad
EMIF 控制器专门设计用于连接外部 SDR SDRAM 和异步器件[3]。 主要特性包括:
重要限制: F28P65x 上的 EMIF 会执行 不支持突发访问 对于 SDRAM 配置、这意味着每次访问都将有 CAS 延迟[4]。 此外、不支持移动 SDRAM 设备
更多参考资料: