This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM_Q1:调试工程的任何其他方法

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622556/f29p329sm-q1-any-other-method-to-debug-project

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题

我的客户将使用 makefile 来创建和构建工程、我要求他们遵循以下说明: 6.4.1。 通过命令行创建和编译工程 — Code Composer Studio 20.4.0 文档 

但对于调试、似乎应该在 IDE CCS 中? 我们是否有任何指南来展示如何使用 makefile 在 IDE 中创建和构建工程并进行调试?

或者我们有任何其他调试方法不使用 CCS 吗? 例如 Infineon 提供的 Ude 工具

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    对延迟深表歉意。 推荐使用 CCS IDE 进行调试。  

    用户可以使用自己的 makefile 来构建工程、但这将是 CCS 工程服务器不知道的非托管工程。 若要调试生成的.out 文件、用户仍需要使用 launch.json 文件创建启动配置、并将其指向使用通过 makefile 生成的.out 文件。

    7.1。 调试概述 — Code Composer Studio 20.4.0 文档 、了解有关如何创建启动配置的信息。

    此致、

    Aishwarya