This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:创建定制的 syscfg

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TIDA-01606, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620286/tms320f28p650dh-making-customized-syscfg

器件型号: TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件: SysConfigpowerSUITEC2000WARE

尊敬的专家:

我发现数字电源 SDK 中使用.js 创建自定义的 syscfg 文件、其中将解决方案的参数(而不是器件)添加到 GUI 中。

image.png

我想扩展此范围并向 syscfg GUI 添加更多自定义参数。 是否有任何说明如何操作的文档?

此致、

挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  
    看着它,会回到你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verma:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、
    对延迟深表歉意。
    目前还没有正式文件。
    但可以指导您如何针对该参考设计定制 SysConfig。
    参考设计特定参数的主要 SysConfig 文件为

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital Power_SDK_5_04_00_00\powerSUITU\source\devkits\.meta\TIDA-01606\TIDA-01606.syscfg.js

    您可以在此处添加自定义参数。 它从 Kit.json 和 solution.js 获取信息并使用它们的变量。 在 TIDA-01606.syscfg.js 的配置变量中添加参数,然后重新加载 CCS。 您将看到您的更改已反映出来。

    但是,当您将在参考设计的代码库中使用该变量时,您需要在模板文件中添加代码以生成代码。
    您可以在中找到模板文件

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital Power_SDK_5_04_00_00\powerSUITE\source\devkits\.meta\TIDA-01606\tinv\tinv_settings.h.xdt

    在模板文件中进行更改后、重新构建工程、您将在 CCS 工程的 SysConfig 文件夹中的 tinv_setting.h 文件中看到作为宏添加的新 SysConfig 变量。

    您可以参考在.js 和.xdt 文件中如何初始化其他变量、以获得编程指导。

    我希望它有助于,如果你需要任何帮助,让我知道。
    此致、
    Lakshya