This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在引导时、XCLKOUT 是否从引脚 A16 输出?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623650/tms320f28377d-is-xclkout-output-from-the-pin-a16-at-booting

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

SCI 引导期间 XCLKOUT 输出什么?

INTOSC2? 如果是、ROM 引导代码是否将引脚配置设置为从默认设置为 GPIO73 的引脚 A16 输出 XCLKOUT?

客户使用的是 F28377DZWTT。

此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    XCLKOUT 在引导期间不应从 GPIO73 输出。 让我在引导 ROM 专家中循环进行确认。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。 一旦您从引导 ROM 专家那里获得任何更新、请告诉我。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    在 SCI 引导模式期间、器件引导 ROM 不会将此引脚配置为 XCLKOUT。 器件复位后、此引脚默认保留为 GPIO73。  

    如果您想查看源代码、您可以在 C2000Ware 中访问该器件的引导 ROM 源代码: {C2000Ware}\libraries\boot_rom\f2837xd\RevB\ROM_Sources\F2837x_bootROM\cpu01-bootROM\source。

    此致、

    Allison