This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D:请求对 C2000DRIVER 进行状态更新(以太网/lwIP RX 停止)

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623042/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-status-update-requested-for-c2000drivers-ethernet-lwip-rx-stall

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我要打开此新主题以申请对 EtherNet/lwIP RX 停滞问题进行状态更新、该问题目前记录为已知问题 C2000 驱动器

环境: 如前一个线程所述、以太网 RX 在 UDP 负载较重时停止、导致ui32RXPbufAllocFailCount持续增加。

两个月前、TI 表示修复已准备就绪、可用于下一个版本(预计日期为) 2 月 24 日 。 由于现在是 4 月 5 日、并且新的 C2000Ware 版本似乎尚不可用、我想问:

  1. 请提供一个 更新了 ETA 包含此修复程序的 C2000Ware 版本?

  2. 如果释放进一步延迟、 是否可以共享一个独立的修补程序 (例如,修改后的驱动程序或文件)f2838xif.c、以便我们手动将此修复程序应用到当前的 SDK?

此漏洞是我们当前开发的一个重要瓶颈、因此、任何即时的解决方法或修补程序都将受到高度赞赏。

感谢您的时间和支持、

Pablo Cano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    在最新版本中已修复此问题。  

    PFA 补丁:C2000_Patch

    此致、
    苏尔比