This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29 处的安全功能

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617161/f29h850tu-security-features-at-f29

器件型号: F29H850TU

我们的团队一直在尝试查找与 F29H85x 的 HSM(硬件安全模块)相关的其他信息。 具体而言、我们一直在寻找与相关的更多信息  

TI 环境中的证书/密钥处理。

我们还想详细了解用于对二进制编译输出进行签名的编译后脚本、我们可以在可用的 f29sdk 示例中找到该脚本。

tools\boot\signing 下的 F29 SDK 文件夹中是否有一些与 Python 脚本相关的文档?

到目前为止,甚至阅读手册,我们找不到太多的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    现在似乎没有有关此方面的文档。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    好的 — 您能提供一些时间安排吗 -或者我们有什么中间的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    让我澄清一下、然后回到 您的身边。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    如果我从我这边提供一些有关这些脚本的文档、我可以吗?
    我无法评论 SDK 包何时会内置文档。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对推迟对此作出回应深表歉意。 忙于一些重要的工作。
    我已经在下面的外部 TI 驱动器链接上上传了 5 个脚本的文档。

    TI 外部驱动器链接: tidrive.ext.ti.com/.../b149dd3a-16f4-46a0-a925-1eb986747760

    密码: 29]CAzWm

    谢谢。此致、
    Aditya Singal