This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:VDD 要求

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620096/tms320f28377d-vdd-requirement

器件型号: TMS320F28377D

您好、

我们收到了我的客户对 VDD 要求的一些咨询。

你能帮助回答他们在下面的问题吗?

 

F28377D 的数据表中提供了相关说明。

6.9.1.3 VDD 要求

不支持内部 VREG。 必须将 VREGENZ 引脚连接到 VDDIO、并使用外部电源为 VDD 提供 1.2V 电压。 在斜升期间、VDD 应保持不高于 VDDIO 加 0.3V。

VDDOSC 和 VDD 必须同时加电和断电。 当 VDD 关闭时、VDDOSC 不应通电。 对于未同时为 VDDOSC 和 VDD 供电的应用、请参阅 TMS320F2837xD 双核实时 MCU 器件勘误表中的“INTOSC:不使用 VDD 为 VDDOSC 供电可导致 INTOSC 频率漂移“公告。

 

您能解释一下“VDDOSC 和 VDD 必须同时加电和断电。“ 更多详情?

这是否意味着在 VDDOSC 和 VDD 之间以蓝色圈出的斜升点是相同的?

以下电源序列是否有任何问题?

Ramp up.jpg

 

 

关闭电源怎么样?  VDDOSC 和 VDD 必须同时在下方以红色或绿色圈出的位置断电?

Ramp down.jpg

 

您能否检查以下顺序? 实际上、这是客户系统上的电源序列。

Sequence.jpg

如果有问题、有什么问题?

如果由于勘误而发生 INTOSC 频率漂移、那么在 INTOSC 启动后会立即发生大漂移?

或者在 INTOSC 启动时漂移非常小,并通过累积而逐渐增加?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideaki-san、

    请在下面查看我的评论:

    您能检查以下序列吗? 实际上、这是客户系统上的电源序列。

    JC:当存在 VDDOSC 电压且 VDD 仍未上电时、内部振荡器中的设计错误会迫使电流流向控制频率的元件。  该电流最终会改变元件特性并导致频率漂移。   只要存在 VDDOSC 电压且 VDD 关闭、此漂移就会随着时间的推移而累积。

    这是否意味着 VDDOSC 和 VDD 之间用蓝色圈出的上升点相同?

    JC:理想情况下、以下是上电条件:

    在下面的上电情况下、突出显示的区域仍会导致元件出现一些最小的漏电流、如果应用对器件进行几次下电上 电、则 元件上的累积漂移可能会导致一些频率漂移。

    如何关闭电源?  VDDOSC 和 VDD 必须同时在下方以红色或绿色圈出的点断电?

    JC:是的,与打开电源时的情况类似,应该同时关闭电源。  通常、VDD 上有一个大电容器、因此放电可能需要更长的时间、但这是可以的、因为没有任何到元件的电流路径。  左侧的下图显示了理想的断电序列。  右图显示了 VDD 上有一个大电容器用于放电时的典型断电情况。  两种断电时序都将防止电流流入元件引起移位。

    [引述 userid=“10509" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620096/tms320f28377d-vdd-requirement

    您能否检查以下顺序? 实际上、这是客户系统上的电源序列。

    Sequence.jpg

    如果有问题、有什么问题?

    [/报价]

    JC:是的,这有一个问题。  元件的应力持续时间为~400us。  如果经常在应用中进行下电上电、则 漂移会随着时间的推移而累积。

    [引述 userid=“10509" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620096/tms320f28377d-vdd-requirement

    如果由于勘误而发生 INTOSC 频率漂移、那么在 INTOSC 启动后会立即发生大漂移?

    或者在 INTOSC 启动时漂移非常小,并通过累积而逐渐增加?

    [/报价]

    JC: 一开始它不会是一个大的频率漂移。  VDDOSC 在 VDD 未上电时导致电流流向元件的累积时间会持续导致元件漂移、从而导致频率漂移。

    希望这能解决您在上面提出的问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您单独分享信息。 很遗憾、客户面临的问题尚未解决、但我们可以关闭此主题。

    谢谢。此致、

    英明