This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388 串行闪存编程

Guru**** 2911120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619511/tms320f28388d-tms320f28388-serial-flash-programming

器件型号: TMS320F28388D

您好、

我想在 TMS320F28388D 上刷写 CPU1、CPU2 和 CM、并遵循应用手册《C2000Tm 微控制器的串行闪存编程》。

serial_flash_programr.exe 应用程序需要 在命令行上:

“ serial_flash_programr.exe–d. -k -A -P COM [-B] “

在哪里可以找到 CPU、CPU2 和 CM?
该文件必须采用 ASCII SCI 引导格式。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问。 “ C2000 的串行闪存编程“应用手册的第 7 节介绍了 CM 和 CPU1/CPU2 内核的位置

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn、

    但在此文件夹中、我只找到.c 和.h 文件

    它们不采用 ASCII SCI 引导格式。

    有人曾经这样做过吗?



    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    为延迟道歉、我正在将此主题重新分配给正确的人、以便能够进一步提供帮助。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    内核文件指的是 .txt 文件、该文件由 C2000 十六进制实用程序工具在编译这些工程后生成。

    添加以下内容:

    “${CG_TOOL_HEX}““${BuildArtifactFileName}“-boot -sci8 -a -o “${BuildArtifactFileBaseName}.txt“

    作为内核和应用工程正确生成文件的编译后步骤、 您可以参阅 C2000 微控制器的串行闪存编程(修订版 I) 应用手册以了解有关这些工程的更多信息。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的说明生成了 kernel.txt 文件。
    但当我启动串行编程命令时,我看到发送和接收开始非常慢。

    serial_flash_programr.exe -d f2838x -k YODA_BOX_DSP_CPU1.txt -a YODA_box_dsp_cpu1.pao -b 38400 -p COM4 -v

    我可以看到、它每 16ms 发送一个字节。 发送内核和应用程序的速度太慢

    内核: YODA_BOX_DSP_CPU1.txt - 708 KB(724.992 字节)
    程序: Yoda_box_dsp_cpu1.pao - 704KB(720.896 字节)

    我出什么问题了?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    如果等待内核完成发送、会发生什么情况? 器件是否处于 SCI 引导模式? 菜单是否出现过? 如果增加波特率会发生什么情况?

    此外、您的应用程序映像是否也采用 ASCII SCI 引导格式?

    此致、

    Alex