This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:多少次 XRSn?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624191/tms320f280039-how-many-time-of-xrsn

器件型号: TMS320F280039

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户将下拉 XRSn 引脚以实现硬件复位

我的客户想检查 XRSn 如何影响器件的寿命:
1. XRSn 复位多少次后、器件将失败?

2.经过多少年后,设备会出现故障?

Thansk 等待您的答复

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    该主题已分配给相应的专家、请期待尽快答复。

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    打开了  未指定最大数量  电压的倒数  XRSn  可以在微控制器 (MCU) 发生故障之前将(外部复位)引脚置为有效。 与具有有限数量的“写入/擦除“周期的闪存不同、RESET 引脚是数字输入、设计用于在器件运行期间重复使用。

    虽然器件本身不会因逻辑转换而“磨损“、但外部组件(例如物理复位按钮或上拉电阻器)可能具有机械或电气疲劳限制。 此外、 应遵循一些良好的做法、如数据表中所述、避免部分复位并使 Xrsn 保持足够的时间。

    谢谢