This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:CCS v3.3 和 CGT V4.1.3

Guru**** 2921700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622773/tms320f2808-ccs-v3-3-and-cgt-v4-1-3

器件型号: TMS320F2808

您好的团队、

我的问题与下面的主题相同。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374488/tms320f2812-ccs-v3-3-and-cgt-v4-1-3

从哪里可以找到此编译器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:  C2000-CGT:C2000-CGT:编译器:C2000 4.1.3 编译器 — 我无法找到 4.1.3 版进行下载 

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复、刚刚向您发送了一封电子邮件、说明情况。 我们可以离线跟进。

    谢谢、

    Nishka Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已脱机解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    抱歉、我这边的回复时间晚了、但这个 e2e 是为我们的申请创建的、我只是想知道、根据您之前分享的链接、我是否应该向 George Mock 发送私人消息来获取编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此线程提请编译器团队(和 George)注意、他们可以提供进一步帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此请求正在私人消息中处理。 因此、我已将该主题标记为已解决。

    谢谢。此致、

    -乔治