This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:证书处理

Guru**** 2909370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622340/f29h850tu-cerificate-handling

器件型号: F29H850TU

您好、

在 SE 模式下将数据写入 CPU 闪存和 HSM 闪存后、  

  1. 我们是将普通代码存储还是在闪存中加密?
  2. 如果存储了普通代码、那么证书的存储点是什么?
  3. 对于每次引导、引导 ROM 是否会验证代码? 例如证书验证和哈希等? 但在刷写代码本身时、我们正在验证证书并在闪存中读写。 为什么需要进行两次验证? 这些验证是否相同?

谢谢

Geetha K

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    我们是在闪存中存储纯代码还是加密?

    安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密(可选)和签名。 因此、它可能是未加密(纯代码)或加密的、这由用户决定。

    如果存储了纯代码、证书的存储点是什么?

    即使存储了纯代码、证书仍会提供以下安全函数:

    • 身份验证 — 确认代码来自可信来源
    • 完整性 — 确保代码自唱歌以来未被篡改

    ROM 在每次器件启动时进行验证期间使用编程的证书(更多信息见下文)。

    对于每次引导、引导 ROM 是否会验证代码? 例如证书验证和哈希等? 但在刷写代码本身时、我们正在验证证书并在闪存中读写。 为什么需要进行两次验证? 这些验证是否相同?

    是的、引导 ROM 会在每次引导时验证代码。闪存编程和启动时的验证具有不同的用途。 在闪存编程期间、证书/代码验证旨在防止将无效代码编程到器件中。 每次启动时也会进行此验证、以确保存储的代码未被损坏或更改。 这主要是为了防止任何编程后篡改、闪存损坏或启动之间的恶意修改。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    感谢您的信息

    我们是在闪存中存储纯代码还是加密?

    我已加密代码、如何在解密(普通代码) 或 加密代码本身后存储此闪存?

    由于我还在存储带有签名的证书(为加密代码计算)、如果存储了纯代码、在启动验证期间将失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    您会希望将加密代码本身存储在闪存中。 您使用的证书用于加密代码、如您所述、如果您对纯代码进行编程、则启动验证过程将失败。 HSM 将在启动过程中处理解密、同时根据为加密代码计算的证书签名进行验证。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    HSM 将在启动过程中处理解密、同时根据为加密代码计算的证书签名进行验证。  [/报价]

    在启动过程中进行解密时、HSM 是否会将数据加载到 RAM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    是的、HSM 在此期间将对 RAM 区域进行独占访问。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 HSM 用户指南的“C29x CPU 安全外设启动“部分。

    此致、

    Marlyn