This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:为什么将这些位从 C2000 Ware 5_04_00_00 去掉到 C2000 Ware 6_00_00?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624367/tms320f28p650dk-why-are-these-bits-taken-away-from-c2000-ware-5_04_00_00-to-c2000-ware-6_00_00_00

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

从 C2000 Ware 5_04_00_00 到 C2000 Ware 6_00_00、

  1. 为什么是位 是否删除了寄存器 UARTICR 的 EOTIC?

2.为什么 删除寄存器 UARTPP 的位 MSE/MS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    明天再来联系您、

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    由于设计中实际未启用这些特性、我在文档和软件中隐藏了这些字段。 最初在设备最初发布时错误地将它们保留在系统中、但它们无法使用。 推理:

    • HID UARTICR.EOTIC、因为设计中不启用 EOT 独立中断
    • HID UARTPP.MS/MSE、因为设计中未启用调制解调器支持

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的更新。

    如果是、您是否会帮助更新 TRM 中的此内容、使未使用/启用的位保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    是的、因为我进行了这次更新、所以 F28P65x TRM 似乎没有刷新。 我将与 F28P65x 器件所有者联系、了解计划何时进行下一次更新。

    此致、

    Delaney