This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SSU-SECCRC SOM 值

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1625364/f29h85x-som-evm-ssu-seccrc-value

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

其表示为 LINK2 具有在运行时更改保护策略的权限、除非 LINK2 已锁定并提交。 在软件开发过程中、LINK2 必须被视为安全代码并对 LINK2 代码进行适当分析和测试、以使代码更好地抵御攻击。

如果我们在运行时更改 SSU 值、SECCRC 值将受到怎样的影响?

此外、 HSM 闪存 NONMAIN 扇区的修整区域中存储了哪些 HSM 资产?

谢谢  

Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    如果我们在运行时更改 SSU 值、SECCRC 值将会受到怎样的影响?

    CRC 计算和检查不会因任何运行时更改而受影响。
    上电复位 (POR) 后、SEC CFG 值会填充在 SSU 寄存器中。

    此外、 HSM 闪存 NONMAIN 扇区的 TRIM 区域中存储了哪些 HSM 资产?

    TI KEK、MEK、MPK 哈希、MEK BCH、UID 等存储在 HSM 闪存的 TRIM 区域中。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal