This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:-F29H85X-MCAL SDK 尚未消失't approv

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621553/f29h850tu--f29h85x-mcal-sdk-didn-t-approv-yet

器件型号: F29H850TU

我要求下载-F29H85X-MCAL SDK 尚不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为公司所有者、我过去有很多协议、目前我个人没有协议、我愿意签署。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch:

    我会建议联系当地的销售主管为此 我会发送一个 e2e 私人消息,以便你可以分享你的电子邮件.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我很难理解为什么我的下载软件包的请求从 2 月 26 日一直被卡住直到现在没有任何处理,没有批准下载或拒绝。 我很难理解、因为这是商用处理器的基本软件。我无法理解 wh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Baruch,不幸的是,我不知道状态。 但请注意、如果没有有效的 NDA、它将被拒绝、您能否通过与我共享您的电子邮件 ID、以便我可以共享开始 NDA 流程的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这个电子邮件: baruchein@gmail.com 和 baruch.e@singer-instruments.com 这个项目是为 baruchein@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据保密协议要求、您需要使用公司电子邮件 ID、

    我会将您的公司电子邮件 ID 转发给我们的现场团队、以便他们开始 NDA 流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会在 NDA 到来时立即签署。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题