This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:F29P329SM-Q1 和 F29H859TU-Q1 MCU 的预期部署日期

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: F29P329SM-Q1, F29H859TU-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624651/f29p329sm-q1-expected-rollout-date-for-f29p329sm-q1-and-f29h859tu-q1-mcus

器件型号: F29P329SM-Q1
主题中讨论的其他器件: F29H859TU-Q1

大家好!

我的团队和我目前正在为汽车级控制单元寻找合适的微控制器。 我们考虑了多种选项、例如 TMS570 系列、AM26x 系列和 TMS320F28P659DK。 不幸的是、它们都没有满足某些项目要求。 到目前为止、我们并未考虑 F29P329SM-Q1 和 F29H859TU-Q1、因为它们具有“预发布“状态、但在查看规格后、我们会变得非常感兴趣。 唯一让我们无法选择这类微控制器的一点是、它们仍然是原型/实验器件。 是否有任何迹象表明这些器件何时将收到“正在供货“状态以及何时可从电子分销商处购买?

提前感谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    F29H859TU-Q1 和 F29P329SM-Q1 的可订购器件型号 (OPN) 预计将于 2026 年 5 月激活(上市)。

    此致、

    Osamah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamah:

    感谢您的及时回复。 在这种情况下、我们想开始使用 F29 系列进行开发。 在产品网站上、我看到 XF29H859TU8QRFSQ1 仍然有库存。 但是、当我尝试对组件进行采样时、会弹出一个窗口、显示“Sample access unauthorized“(样本访问未经授权)。 这是因为无法对该组件进行采样、还是因为我的账户未被授权申请样品?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 大家好、如果 TI.com 上有库存器件(用于 XF29H859TU8QRFSQ1) 、那么只要您拥有 TI 账户、就可以购买。 您能否清除缓存并重新启动浏览器、让我知道您是否遇到同样的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamah:

    我确实可以从 TI.com 订购器件、但我特别想知道如何采样这些器件。 是否可以为未发布的零件禁用此功能? 为 XF29H850TU9SRFS 点击“Add sample to cart(将样片添加到购物车)“时、会弹出此窗口。

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我最初误解了你。 我们不公开为 XF29 器件提供免费样片。 请联系您当地的 TI 代表以申请。

    此致、

    Osamah