This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SYSCFG 问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626880/tms320f28379d-syscfg-issue

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

主席先生/女士、

当我尝试从下面的位置导入工程时、

C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\training\device\f2837xd\advance_topices\labs_dma

在工作区中创建项目 Get。 当我尝试打开 lab_dma_laucnhpad.syscfg 文件时、会显示以下消息。

无效的参数'-s':文件“C:\ti\C2000Ware_6_00_01_00\.metadata\sdk.json“不存在

指定的路径中实际上存在 SDK.json 文件。

问题可能是什么?

谢谢。此致、

Prashant Gugle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    感谢您的提问。 以下是需要考虑的一些事项。

    1.您的 C2000Ware 安装目录是  C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00、但 CCS 正在 C:\ti\C2000Ware_6_00_01_00\.metadata 处查找 json 文件。 这些路径不同(缺少 C2000 文件夹)。  检查 Window→Preferences→Code Composer Studio→Products 以确认 C2000Ware 显示在“Installed Products“下、并且路径是实际安装路径。

    2.有时在安装 c2000Ware 时、 C2000Ware_6_00_01_00\.metadata 可以仅保存为元数据而不是.metadata。 导航至您安装的 C2000Ware、如果您看到元数据文件夹、请将其重命名为.metadata ( 注意: 您可能需要在 Windows 文件资源管理器中启用“显示隐藏文件“,才能在重命名后查看以句点开头的文件夹。)

    完成这两项更改后、请尝试将工程重新导入 CCS 工作区、然后打开 syscfg 文件。

    谢谢。此致、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我无法找到“  检查“  Window→Preferences→Code Composer Studio→Products

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ira

    我正在使用版本 20.4.1.4_1.10.1

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左下角将有一个齿轮图标-> Code Composer Studio Settings -> General -> Products -> Check product discovery path

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    路径是 c200ware、

    C/ti/c2000/C2000Ware_6_00_01_00

    屏幕截图也已随附。

    也可以在.metadata 文件夹 sdk.json 文件中获取。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也可以将 C:/ti/c2000 添加到产品发现路径中。 因为该问题是、它正在尝试在  C:\ti\C2000Ware_6_00_01_00\中查找 json 文件。 而不是 C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我尝试  将 C:/ti/c2000 添加到产品发现路径中、仍然无法打开 sys config 文件。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    当我们右键点击 syscfg 文件时、会显示一条路径。 如果我们可以编辑此路径、则可以打开 syscfg 文件。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑该路径后、是否能够打开 syscfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我无法更改此路径。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在“属性“选项卡中更改“IT 基本选项“(应在“系统配置“下)? 在这里、转到要加载的产品元数据文件列表 (-s、--product) 字段并为 json 文件设置正确的路径。 右上角有一个用于添加/删除/编辑的选项。 您可以从此处进行编辑。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    谢谢、现在我可以打开 syscfg 文件。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    很高兴知道。 立即关闭此主题。

    谢谢您、

    IRA