This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:应为 SDFM 输入信号 (CLK、DATA) 选择哪种滤波方法?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1625782/tms320f28p650dk-which-filtering-method-should-be-selected-for-the-sdfm-input-signals-clk-data

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、专家

   祝你度过美好的一天!

   我目前正在使用 F28P65、并准备将 F28377 工程迁移到此芯片平台。 关于 SDFM、我需要一些专家的帮助:  

   回滚:

   在 F28377 芯片中、我们对 SDFM 输入信号使用 GPIO 3 样本滤波。  

   2.我阅读了 F28388 的相关文档、发现其 SDFM 输入信号必须“强制“使用 SDFM 内部输入限定、而不是 GPIO 限定。  

  3.在 F28P65 的 syscfg 中、我找不到启用 SDFM 内部输入限定的选项、但生成的代码会自动插入 SDFM_enableSynchronizer () 函数。

问题:

F28P65 的 SDFM 输入信号是否需要强制选择 SDFM 内部输入鉴定而不是 GPIO 鉴定?

期待您的答复。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chsang:

    对于 F28P65、不应像有时在旧器件上进行的那样在 SDFM 时钟/数据引脚上使用 GPIO 3 样片鉴定。 在此器件系列上、预期的方法是对 SDFM 输入使用 SDFM 自己的输入同步器/鉴定路径。 这就是为什么 SysConfig 为您生成 SDFM_enableSynchronizer () 的原因、即使您在 GUI 中没有看到单独的复选框。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!

    祝你一切顺利!