This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:上电序列

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626589/tms320f28388d-power-up-sequence

器件型号: TMS320F28388D

TMS320f28388D 的上电序列是什么? 技术参考手册中是否提到了它? 我想选择一个低成本选项来替换 之前项目中使用的 LDO TPS70345PWP。 选择 LDO 时需要考虑哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    数据表 (https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28388d) 中提供了电源时序详细信息。  请参阅第 7.10.1.4.3.1 节(电源时序)。 LDO 应特别满足斜升时间 (SRxxx-UP)。  LDO 还应满足/超过 F28388D 的最大额定电流、如第 7.5.1 节(系统电流消耗)中所示。  为获得最佳实践、应至少留出~25%的开销。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph