This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ERAD:可能是 driverlib 中的错误

Guru**** 2915440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626302/tms320f280039-erad-maybe-a-mistake-in-driverlib

器件型号: TMS320F280039
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

C2000Ware 版本:C2000Ware_5_04_00_00 和 C2000Ware_6_00_01_00。

芯片 280039 的 ERAD 文件中的函数 ERAD _configCounterInCountingMode。

    if(config_params.event == ERAD_EVENT_NO_EVENT)
    {
        //
        // If ERAD_EVENT_NO_EVENT is selected, clear the counter input select
        // enable bit. The counter will count CPU cycles.
        //
        HWREGH(base + ERAD_O_CTM_CNTL) &= ERAD_CTM_CNTL_CNT_INP_SEL_EN;
    }

 也许它应该是

    if(config_params.event == ERAD_EVENT_NO_EVENT)
    {
        //
        // If ERAD_EVENT_NO_EVENT is selected, clear the counter input select
        // enable bit. The counter will count CPU cycles.
        //
        HWREGH(base + ERAD_O_CTM_CNTL) &= ~ERAD_CTM_CNTL_CNT_INP_SEL_EN;
    }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您的反馈。 这确实是 driverlib 代码中的一个错误。 接下来我会让专家 知道、他们可以进一步评论。

    此致、

    Ozino