This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:DAC 配置 F2800157

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1625806/ccstudio-theia-dac-configuration-f2800157

部件号:CCSTUDIO-THEIA

DAC 引脚是否单独存在于 f2800157 控制器中、CMPS1_DACL 引脚的功能是什么?我们可以将其用作 DAC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过 CMPx_DACL 引脚从外部降低 DAC。 请注意、启用 DACL 引脚会禁用所有其他功能:Dach、COMP、斜坡发生器和数字滤波器。  

    此致、

    Masoud