This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:微控制器器件型号 F280039CPZQ1 需要 Altium 原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1625014/tms320f280039c-q1-altium-schematics-needed-for-micro-controller-part-number-f280039cpzq1

器件型号: TMS320F280039C-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039CC2000WARE

我们正在为 BEV 卡车开发 AUX 逆变器、我们计划使用 F280039CPZQ1 器件、需要 Altium 原理图(设计源文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @prayag.sahoo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanker、

    此主题将重新分配给正确的所有者、请让专家留出一些时间回来。

    此致、
    Lakshya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否 在 C2000Ware SDK 中检查路径:C2000Ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C\Rev.a?

    此致、
    Shaunak